结果:找到"机械设计 非标设计 ",相关内容1000条
  • 10个实用的SOLIDWORKS快捷键
  • SOLIDWORKS快捷键具有高度可定制性,可以有效提高用户建模效率,下面简单介绍10个实用的SOLIDWORKS快捷键。1.“Q”键点击“Q”键,所有隐藏的基准平面都会出现。如果要为下一个草图选择基准平面。选择基准平面后不要移动鼠标。将出现一个弹出菜单,如下图所示,允许我们绘制草图。2.“F”键按“F”键从整屏显示全图。3.“A”键草图绘制时按“A”键并移动鼠标,可以从直线更改为圆弧或从圆弧更改为直线。4.“D”键点击“D”键,鼠标箭头旁边会显示“确定/取消”弹出窗口。5.“S”键此快捷工具栏有4种模式:零件,装配,工程图和草图。所有这些都可以定制,包含任何你可以想到的命令。6.“Ctrl...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: solidworks 快捷键 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-10 10:42:00
  • 常见非标机械设计优化介绍
  • 1.考虑不到形位公差:忽视形位公差,产品在实际使用中可能会出现配合不良、功能失效、寿命缩短等问题;例如,如果机械零件的形位公差控制不当,就可能导致装配困难、运动卡滞或产生过大的噪音;生产工艺的角度来看,忽视形位公差可能会增加生产过程中的不稳定性和不确定性;例如,在机械加工过程中,如果不对形位公差进行严格控制,就可能导致刀具磨损加快、机床精度下降等问题,从而影响生产效率和产品质量;新人在不知道如何标注形位公差时应多问问师兄及有经验的同事,先掌握判断所设计零件是否需要添加形位公差的能力再逐步掌握查询手册法掌握形位公差应该给多少等级的精度;2.标注尺寸不规范,比如:基准面与基准轴标注混淆;标注尺寸...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-06 10:13:00
  • 【机械设计】轴类零件设计不合理
  • 如下图所示,该图为了表达画了一个简单的示意结构,中间是一轴类零件,连接在两个零件的中间。图中的轴类零件设计成两小中间大的形状,这样零件加工时需要二次装夹,加工复杂、尺寸不好保证。可以在不影响功能的情况下设计成一端大一端小的形状,这样的形状加工更简单。当然,并不是所有设计成两端小中间大的轴都不合理,实际上大部分有两个轴承位的结构都有这样的特征。
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 加工 轴类零件 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-16 10:41:00
  • 究竟什么是机械设计?【转】
  • 好的机械设计,就是要解决问题作为在机械社区论坛待了十年以上的人,关于这个话题,我想说两句。总的目的来讲,我还是鼓励大家学机械干机械,爱好机械的人更要坚持下去。说句良心话,机械是立国之本,或者说是立国之本之一,是基础中的基础。伟人的话仍然在萦绕耳边“为中华之崛起而读书”。你不干机械他不干机械,都不干机械了,什么时候能实现民族的伟大复兴?飞机大炮轮船航母高铁都离不开机械设计,这些都是一代又一代机械人前赴后继的成果。那么,究竟什么是机械设计呢?PART01知其然知其所以然先说前几年,当时我周围的人,水平也差,总是被我的问题问住。他们答不上来,于是我就求助于论坛。比如,负压管道的壁厚是怎样确定的?管...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-06 17:12:00
  • 机械设计三百个禁忌,全部理解后你就是高手
  • 一、提高精度的结构设计1.尽量不采用不符合阿贝原则的结构方案2.避免磨损量产生误差的互相叠加3.避免加工误差与磨损量互相叠加4.导轨的驱动力作用点,应作用在两导轨摩擦力的压力中心上,使两条导轨摩擦力产生的力矩互相平衡5.对于要求精度较高的导轨,不宜用少量滚珠支持6.要求运动精度的减速传动链中,最后一级传动比应该取最大值7.测量用螺旋的螺母扣数不宜太少8.必须严格限制螺旋轴承的轴向窜动9.避免轴承精度的不合理搭配10.避免轴承径向振摆的不合理配置11.避免紧定螺钉影响滚动导轨的精度12.当推杆与导路之间间隙太大时,宜采用正弦机构,不宜采用正切机构13.正弦机构精度比正切机构高二、考虑人机学的结...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 结构 制造 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-06 10:35:00
  • 机械设计禁忌500例,设计大师也需要收藏-2
  • 机械设计禁忌500例,设计大师也需要收藏-2蜗杆传动结构设计 1.蜗杆自锁不可靠2.冷却用风扇宜装在蜗杆上3.蜗杆减速器外面散热片的方向与冷却方法有关4.蜗杆受发热影响比蜗轮严重5.蜗杆位置与转速有关6.蜗杆刚度不仅决定于工作时受力7.蜗杆传动受力复杂影响精密机械精度8.蜗杆传动的作用力影响转动灵活性减速器和变速器结构设计 1.传动装置应力求组成一个组件2.一级传动的传动比不可太大或太小3.传递大功率宜采用分流传动4.尽量避免采用立式减速器5.注意减速箱内外压力平衡6.箱面不宜用垫片7.立式箱体应防止剖分面漏油8.箱中应有足够的油并及时更换9.行星齿轮减速箱应有均载装置10.变速箱移动齿轮要...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-05-10 17:32:00
  • 机械设计禁忌500例,设计大师也需要收藏-1
  • 机械设计禁忌500例,设计大师也需要收藏-1很多人大学一毕业就开始从事机械设计工作,多年下来可以说经验丰富,做出很多非常完美的产品设计,但是有时候也会因为忽视了小的细节而造成“阴沟翻船”。今天小编吐血整理的机械设计禁忌500例,非常值得大家收藏学习!提高强度和刚度的结构设计1.避免受力点与支持点距离太远2.避免悬臂结构或减小悬臂长度3.勿忽略工作载荷可以产生的有利作用4.受振动载荷的零件避免用摩擦传力5.避免机构中的不平衡力6.避免只考虑单一的传力途径7.不应忽略在工作时零件变形对于受力分布的影响8.避免铸铁件受大的拉伸应力9.避免细杆受弯曲应力10.受冲击载荷零件避免刚度过大11.受变应力...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-05-10 17:32:00
  • 机械图纸技术要求大全,记得收藏!
  • 机械图纸技术要求汇总,机械人必备资料,记得收藏!▌一般技术要求1.零件去除氧化皮。2.零件加工表面上,不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。3.去除毛刺飞边。▌热处理要求1.经调质处理,HRC50~55。2.零件进行高频淬火,350~370℃回火,HRC40~45。3.渗碳深度0.3mm。4.进行高温时效处理。▌公差要求1.未注形状公差应符合GB1184-80的要求。2.未注长度尺寸允许偏差±0.5mm。3.铸件公差带对称于毛坯铸件基本尺寸配置。▌零件棱角1.未注圆角半径R5。2.未注倒角均为2×45°。3.锐角/尖角/锐边倒钝。▌装配要求1.各密封件装配前必须浸透油。2.装配滚动轴承允许采...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-19 10:37:00
  • 机械设计制图口诀,建议收藏
  • 机械设计制图口诀一、三视图的位置关系的口诀:正面画出主视图,俯视图就画在它下边。右边画着左视图,三个视图位置不能变。二、三视图的投影关系的口诀:主视俯视长对正,主视左视高平齐;俯视左视宽相等,三个视图相联系。平面平行投影面,整个投影原形现;平面垂直投影面,投影结果变成线;平面倾斜投影面,形状大小有改变。三、视图的线框与物体表面的关系口诀:物体表面图上见,每个线框都是面。线框表示什么面?三图配合来分辨。主视绘出长高面,俯视画出长与宽。左边显示宽和高,它们各自有关连。四、线与投影的关系口诀:直线平行投影面,它的长短不会变,直线倾斜投影面,它的长度有改变,倾斜角度越大线越短,直线垂直投影面一条直线...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-19 10:34:00
  • 注意了,免费提供上万款机械设计图!!!
  • 嘉立创机械部件商城每天发布各种机械作品,含机械原理、3D设计图等;商城上线后免费提供上万款机械设计图!微信搜索:嘉立创机械部件商城,搜索后有:视频号、公众号订阅号,请关注视频号或者微信扫描下述视频号二维码关注即可
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-09 13:44:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: